This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC16DX370:ADC16DX370RMET 的频率响应、低至直流?

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1391175/adc16dx370-frequency-response-of-adc16dx370rmet-down-to-dc

器件型号:ADC16DX370

工具与软件:

大家好、我有一个关于 ADC16DX370RMET 的输入频率响应带宽的问题。  数据表中的图全都停留在10MHz。 这是否意味着频率响应不会像常规 ADC 那样下降到实际的直流电? 我计划将此 ADC 用于我的应用中、 输入信号为直流、我是否被误解了? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、ADC 将在直流条件下工作。通常情况下、绘图会停在10MHz、这是 ADC (如处于更高 IFS 的频域应用)的一般市场。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、

    没有频率下限。 只要 ADC 驱动器的输出共模满足 ADC 共模要求、您就可以对该 ADC 进行直流耦合。 有关更多详细信息、请参阅第9.1.1.4节"驱动模拟输入"。  

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。

    H.M.