请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC16DX370 工具与软件:
大家好、我有一个关于 ADC16DX370RMET 的输入频率响应带宽的问题。 数据表中的图全都停留在10MHz。 这是否意味着频率响应不会像常规 ADC 那样下降到实际的直流电? 我计划将此 ADC 用于我的应用中、 输入信号为直流、我是否被误解了? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、我有一个关于 ADC16DX370RMET 的输入频率响应带宽的问题。 数据表中的图全都停留在10MHz。 这是否意味着频率响应不会像常规 ADC 那样下降到实际的直流电? 我计划将此 ADC 用于我的应用中、 输入信号为直流、我是否被误解了? 谢谢。