Other Parts Discussed in Thread: ADS1263, INA228
Thread 中讨论的其他器件: INA228
工具与软件:
您好!
我使用 ADS1263测量电流。
我的团队成员已经提出了一个 TT、对 ADS1263有硬件问题、
我在 ADS1263的 AI0和 AI1引脚之间连接了20m Ω 分流电阻器。
ADS1263配置如下所示、
增益:32、数据速率:4800SPS、基准正电压:2.5V 内部。 负电压正电压:2.5V 内部电压
AI0作为正输入,AI1作为负输入,转换延迟: 35uS,数字滤波器: Sinc4.
我使用了一个 DP832电源和 DL3021直流负载、电源输入电压3.3V 以及500mA 的电流。
我已经将分流电流计算为分流电压差(由 ADS1263读取)/分流电阻器。
请告知我对根据分流电压差计算电流的理解是否正确。
您可以提供任何其他公式来确定分流电压产生的分流电流吗?
我们是否有任何根据电压差计算电流的示例应用手册?
计算电流与实际电流的关系如下所示、
实际电流: 5 mA | 计算 电流: 8.1 mA
实际电流: 10 mA | 计算 电流: 8.6 mA
实际电流: 50 mA | 计算 电流: 10 mA
实际电流: 100 mA | 计算 电流: 15 mA
实际电流: 500 mA | 计算 电流: 45 mA