This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我使用 ADS1263测量电流。
我的团队成员已经提出了一个 TT、对 ADS1263有硬件问题、
我在 ADS1263的 AI0和 AI1引脚之间连接了20m Ω 分流电阻器。
ADS1263配置如下所示、
增益:32、数据速率:4800SPS、基准正电压:2.5V 内部。 负电压正电压:2.5V 内部电压
AI0作为正输入,AI1作为负输入,转换延迟: 35uS,数字滤波器: Sinc4.
我使用了一个 DP832电源和 DL3021直流负载、电源输入电压3.3V 以及500mA 的电流。
我已经将分流电流计算为分流电压差(由 ADS1263读取)/分流电阻器。
请告知我对根据分流电压差计算电流的理解是否正确。
您可以提供任何其他公式来确定分流电压产生的分流电流吗?
我们是否有任何根据电压差计算电流的示例应用手册?
计算电流与实际电流的关系如下所示、
实际电流: 5 mA | 计算 电流: 8.1 mA
实际电流: 10 mA | 计算 电流: 8.6 mA
实际电流: 50 mA | 计算 电流: 10 mA
实际电流: 100 mA | 计算 电流: 15 mA
实际电流: 500 mA | 计算 电流: 45 mA
尊敬的 Jagir Mehta1:
您能否发送系统原理图以便我们进行审阅?
[报价 userid="459412" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1386842/ads1263-do-we-have-any-software-example-to-calculate-current-using-ads1263-in-diff-end-mode "]我已将分流电流计算为分流电压差(ADS1263读取)/分流电阻。[/QUOT]假设您已将 ADC 代码值正确转换为电压、这是正确的。 您是否能够针对每个测量范围(例如5 mA、10 mA 等)提供从 ADC 接收到的原始十六进制数据? 此外、您能否确认分流电阻值为10m Ω? 如果是这样、您是否首先使用精密 DMM 测量实际的分流电阻值、以便知道其实际电阻、例如它可能为9.9m Ω、这会影响您的测量精度。
-Bryan
您好、Bryan:
请在下面找到不同输入电流范围下来自 ADC 的原始十六进制数据。
.--> 500 mA 输入电流
十六进制伏特值[0xc3eca]
电压差[0.000934] V
分流电流[0.046712] A
--> 100 mA 输入电流
十六进制伏特值[0x3c5b4]
电压差[0.000288] V
分流电流[0.014390] A
--> 50 mA 输入电流
以十六进制表示的电压[0x2ce79]
电压差[0.000214] V
分流电流[0.01076] A
--> 10 mA 输入电流
以十六进制表示的电压[0x221d6]
电压差[0.000163] V
分流电流[0.008134] A
我已使用以下公式从 ADC 输出获取电压。
电压=(ADC_Output * Ref Voltage)/ ADC_POLICATION_STEP_COUNT
基准电压= 2.5V
ADC_POLICATION_STEP_COUNT = 0x7fffff (UINT32的正数字范围)
我使用了20 m Ω 分流电阻器。
尊敬的 Jagir Mehta1:
您提供的数据值仅为20位(例如 0xc3eca])、而您应该从 ADS1263获得32位值。 您能否提供从 ADC 接收到的完整32位值、即使前几位为0也是如此?
-Bryan
尊敬的 Bryan:
我稍微更改了一下配置、如下所述、
分流器:20 m Ω
增益:2 V/V
数据速率:4800SPS
基准正极和负极:内部2.5V
转换延迟:35 μ s
过滤器: Sinc4.
我使用了公式来计算来自 ADC 的电压(使用增益):Vin = (RawData / 0x7FFFFFFF)*(Vref /(GAIN-1))
10mA 拉电流的读数。
原数据:0x0000C081|电压差:0.000029V|并联电流:0.001434A
原数据:0x00009F65 |电压差:0.000024V |并联电流:0.001188A
原数据:0x00009160 |电压差:0.000022V |并联电流:0.001083A
请更正我的公式来计算 ADC 十六进制的电压。
尊敬的 Bryan:
我已经添加了 ADS1263原理图作为参考、我将尝试使用增益32来重放读数。
尊敬的 Jagir Mehta1:
您是否能够尝试将2个分流器串联、然后使用 ADC REFOUT 对其进行偏置。 基本上、您将创建一个简单的1/2电阻分压器。 将其中一个电阻器接地并移除 DL3021、然后使用 ADC 测量底部电阻器(单端)和顶部电阻器(差分)。
在两种情况下都应测量~1.25V、因此应禁用 PGA。 看看您是否可以正确读取这些值。 这将消除 DL3021或相关电路可能出现的任何问题。
让我们从简单的开始、确保它有效、然后我们可以变得更复杂。 您还可以尝试更大的电阻分压器分压比、例如10:1、这样您就可以使用增益、并确保它有效。
希望这些指令清晰明了
-Bryan
尊敬的 Bryan:
抱歉、您建议使用2个分流器和 REFOUT 来代替 DL3021、我无法理解电路图。
请分享一份连接的简明纸笔图吗?
另外、我也不知道为什么这么做。
尊敬的 Bryan:
我已经将 ADS1263连接到上述连接。
差分和单端两种模式下的电压为1.249。
我们要确认该部件是否正常工作。
请建议后续步骤以获得正确的读数。
我对 ADS1263EVM 的 Windows 仿真应用有疑问。
我使用了该应用程序,发现读数是在代码中,这段代码是否代表 ADC 十六进制值或其他东西?
尊敬的 Bryan:
我有任何关于我的查询的更新吗?
尊敬的 Brayan:
我有一个校准查询、
我们是否需要通过 ADS1263执行自偏移校准、系统偏移校准和系统增益校准以便正确读取读数?
或校准的使用取决于用户?
尊敬的 Jagir Mehta1:
感谢您的耐心、我上周在办公室外
感谢您确认 ADC 可以正常工作。 这意味着您的设置存在问题。
您能告诉我、在下面的原始设置中、您在 AIN1和 AIN0处测量的电压是多少? 请相对于 ADC 上的接地端(AVSS)进行测量。
-Bryan
尊敬的 Bryan:
ADS1263对所有 SPI 命令进行00响应。
您是否对这种情况的可能根本原因有任何想法?
尊敬的 Jagir Mehta1:
让我重新表述一下:您能否 使用数字万用表测量从 AIN1到 AVSS 和从 AIN0到 AVDD 的电压、并报告这些值?
ADS1263正在对所有 SPI 命令进行00响应。
这是新行为吗? 之前 ADC 正常工作、不是吗?
-Bryan
尊敬的 Bryan:
是的、这是我在 ADS1263中发现的新行为。
我测得的 AIN0 - AVDD 之间的电压为2.405伏、而 AIN1 - AVSS 之间的电压为2.554伏
尊敬的 Jagir Mehta1:
如果您再次尝试测量电阻分压器(如下图所示)、是否仍然得到 ADC 未响应的问题?
如果将 ADC START 引脚拉为高电平、ADC 上的 DRDY 信号是否仍会切换?
-Bryan
尊敬的 Bryan:
我已根据您的要求进行了重试、发现 ADS1263现在工作正常。
我不知道原因、但它使用正确的十六进制代码进行响应。
尊敬的 Bryan:
我们今天进行了几项试验、结果如下所示。
配置:
增益= 1V/V
数据速率= 20SPS
Digital 筛选条件 = Sinc4
Vref =内部2.5V
通道= 2、3
分流器= 1 Ω
使用 ADS126x EVM GUI Windows 应用程序读取 ADC 数据
否 | 负载电流(A) | 电压 ADC | 分流电压差(V) | 分流电流(A) | 分流 DMM 电压(V) | 分流 DMM 电流 |
1. | 0.001. | -278082. | -0.000647 | -0.000647 | 0.000000 | 12.70uA |
2. | 0.005. | -285167. | -0.000664 | -0.000664 | 0.000000 | 12.70uA |
3. | 0.01. | -301691. | -0.000702. | -0.000702. | 0.000000 | 12.70uA |
4. | 0.05. | 3212863 | 0.007481 | 0.007481 | 0.035000 | 34 mA |
5. | 0.07. | 5290907. | 0.012319 | 0.012319 | 0.055000 | 55 mA |
6. | 0.1. | 6761335. | 0.015742 | 0.015742 | 0.085000 | 85 mA |
7. | 0.2. | 17168171 | 0.039973 | 0.039973 | 0.188000 | 185 mA |
8. | 0.3. | 31783738. | 0.074002 | 0.074002 | 0.289000 | 285 mA |
9. | 0.6. | 180797924 | 0.420953 | 0.420953 | 0.598000 | 584 mA |
10. | 0.9. | 396588946 | 0.923381 | 0.923381 | 0.912000 | 886 mA |
11. | 1.1. | 534087711 | 1.243520 | 1.243520 | 1.12. | 1.08A |
在 SPI 上使用 MCU 连接的 ADS1263来读取 ADC 读数、其配置与上述相同、
否 | 负载电流(A) | 电压 ADC | 分流电压差(V) | 分流电流(A) | 分流 DMM 电压(V) | 分流 DMM 电流 |
1. | 0.01. | 200217. | 0.000466 | 0.000466 | 0 | 12.7uA |
2. | 0.03. | 14372159. | 0.033463 | 0.033463 | 0.016 | 16 mA |
3. | 0.05. | 32060173 | 0.074646 | 0.074646 | 0.036 | 36 mA |
4. | 0.1. | 75499519 | 0.175786 | 0.175786 | 0.085 | 86 mA |
5. | 0.2. | 163451763 | 0.380566 | 0.380566 | 0.188. | 186 mA |
6. | 0.3. | 251232314 | 0.584946 | 0.584946 | 0.291. | 286 mA |
7. | 0.6. | 516289696 | 1.202081. | 1.202081. | 0.599 | 586 mA |
8. | 0.9. | 785724586 | 1.829408. | 1.829408. | 0.912 | 885 mA |
两个读数之间有一个可测量的差异,我们能有一个背后的原因吗?
根据 MCU 读取电流正好是6500 DMM 的2倍、要校正除以2的读数是可以的吗?
尊敬的 Jagir Mehta1:
DL3021似乎带来了错误数据-可能是引入了大量噪声? 您获得的任何数据看起来都不是很好(我查看的是名为"Shunt Voltage diff (V)"的第4列)。
您是否可以尝试使用我先前建议的电阻分压器、在不使用 REFOUT 或电流源(DL3021)的情况下、使用 ADC 电流源(IDAC1或 IDAC2)之一来偏置分压器? 这些电流可在50uA 到3mA 范围内进行编程、因此应该会提供宽范围的电流供您尝试。 使用高精度电阻来确定使用 ADC 读数时的电流
这将告诉您器件/电路板有问题还是设置问题(我怀疑后者有问题)
-Bryan
尊敬的 Bryan:
请确认您使用内部 IDAC1作为当前源时建议的连接。
我无法理解不使用可编程电源 DP832 (替换为 IDAC1)的原因、因为我使用了与 INA228相同的设置(带有10 Ω 分流器)、显示了正确的结果。
我们将 ADS1263用作电流表、其功能与 INA228 (任何其他电流表)相同、因此为什么 ADS1263不显示正确的结果?
尊敬的 Jagir Mehta1:
虽然负载(1k Ω 电阻)应接地、但连接图看起来正确。 在我看来、它会返回到 ADC 中
[报价 userid="459412" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1386842/ads1263-do-we-have-any-software-example-to-calculate-current-using-ads1263-in-diff-end-mode/5332055 #5332055"]我们使用 ADS1263作为电流表、其功能与 INA228 (任何其他电流表)相同、那么为什么 ADS1263不显示正确的结果呢? [报价]根据您之前的帖子(请参阅下文)、ADS1263似乎显示了正确的结果。 换句话说、我们已确认 ADC 可以正常工作、但当您将 DL3021引入系统时、由于某种原因、它无法正常工作。 也许 DL3021不是问题所在、但它似乎是最合理的选择。 这就是我建议使用 ADC 电流源尝试电流测量的原因。这将很好地指示 ADC 是否可以使用已知良好的电流源正确读取分流电压。 然后、您可以开始缓慢修改电路以添加其他组件、以查看错误何时开始发生
另外、您能否向我们提供有关系统设置情况的图片、包括 ADC、控制器、电源(DP832)和电流发生器(DL3021)? 可能有几张图片会很有用、因此我们可以看到连接和整个系统的特写
-Bryan