Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08
工具与软件:
大家好、我 对 ADS114S08有一些问题:
滤波器设计(基于此应用手册):
1.在示例3.1中、我想确认一下我对滤波器设计/要求的理解程度。 抗混叠由内部抽取滤波器处理(截止频率约为3.5Hz)、因此您的外部滤波器用于衰减 RTD 线路上的外部噪声。 要实现这一点、~250Hz 的截止频率是从哪里来的?
2.当器件进行多路复用并通过多个输入(即 IDAC 斩波、测量 REFP0、REFN0)时、由于不是以20Hz 的间隔测量每个输入、有效采样率会降低、那么在这种情况下、如何确保存在有效的抗混叠?
3.本设计如何考虑空闲音调/数据表上的哪些参数反映了这种性能、因为这可能会测量到接近直流电压?
4.我针对此部件看到的很多参考文献都显示 REFN 引脚具有一端接地的滤波器。 与直接将引脚接地和对 REFP 使用单端滤波器相比、这有什么优点吗?
输入保护(基于此应用手册):
1.输入/输出网受到两次保护(每个引脚一个)是否有原因? 我假设它要保持连接到连接器的开尔文式连接。 在连接器附近使用一个电阻器和二极管并使用开尔文连接会有明显的缺点吗?
常规:
1.使用一个或多个部件的外部时钟有什么优点吗?
提前感谢您花时间回答这些问题。 如果我们还能设置设计审查、敬请告知。
此致!
Nick