This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ1600EVM:ADC12QJ1600EVM

Guru**** 2458590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1393459/adc12qj1600evm-adc12qj1600evm

器件型号:ADC12QJ1600EVM

工具与软件:

您好!

I under stand、LMK 可 在分配模式下接受高达3GHz 的 clkin1 IN 引脚。

我希望根据下图设计一个系统(图 B-1.  SLAU808.pdf 中的 ADCxxQJxx00EVM 时钟系统方框图)

- LMK clkin1的输入时钟为1GHz。

- DCLK 输出到 ADC 时钟也1GHz =采样率  

- JMODE8中的 ADC = 4个通道/12位/64/66 = 12.375Gbps 的通道速率  

-根据 ADC 数据表 TRIG OUT 将是386.71875MHz (通道速率/32或可能是/64)可选择用于 FPGA GBT 时钟。

-鉴于以上所有情况,我需要知道 LMK 在进入 FPGA GBT 时钟的输出端产生的频率是多少?

此致、

Giora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有上述问题的答案?

    此致、

    Giora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giora、

    您展示的设计具有将时钟分配给 ADC 和 FPGA 的 lmk。 LMK 具有许多不同的用例、可以通过多种不同的方式进行配置。 该电路板上仅在最简单的模式(即分配模式)下使用。 这意味着输入时钟可以旁路到输出(这意味着输入上的输出可以在输出端获得)、也可以通过分频器。 例如、如果您要在640 MHz 处采样、可以在 LMK 的输入端施加单个640 MHz 音调、然后到 ADC 的时钟路径将绕过分频器。 对于 FPGA 时钟、这些时钟可以通过一个分频器进行传递、该分频器可以根据所选 ADC 的 JMODE 分频到正确的频率。

    简而言之、LMK 具有许多不同的配置方式、具体使用方式由您决定。

    此致!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    根据您的答案、我可以输入1GHz 和输出、例如 386.71875MHz (对于 JMODE 8 12b 66/64)

    为了便于我理解、在分发模式下、这是不可能的。

    此致、

    Giora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giora、

    ADC 有三项时钟要求

    1) 1)采样时钟(在您的情况下为1GHz)

    2) FPGA 参考时钟、这是为 FPGA 收发器提供的参考、以便它们可以锁定从 ADC 传出数据的正确线路速率、请将其视为 FPGA 上 PLL 的参考。

    3) JESD 内核时钟、这是 JESD 系统将运行的时钟。

    在大多数设计中、对于64b66b、JESD 内核时钟的比率需要为 Linerate/66、对于8b10b、则需要为 Linerate/80 (这也假设 JESD 内核中的数据宽度为64位)在本例中、假设采样时钟为1GHz、JMODE 8的线速率为12.375Gbps、这意味着内核时钟需要为187.5 MHz。

    对于 XCVR 时钟、只要它们是线路速率的整数分频、许多不同的时钟都是有效的、因此为简单起见、我们通常使 XCVR_clock = CORE_CLOCK。 对于此模式、两个时钟都将以187.5 MHz 运行。

    从数据表的参考设计中可以看到、FPGA 时钟由 ADC 芯片本身生成、该芯片来自 ADC 的 TRIGOUT 引脚。 输出时钟只有可用的分频器值32、64和128、这些分频器值不是标准值、如前所述。 因此、为了使此模式正常工作、您必须调整固件以接受这些时钟分频器值。 同样、在1GHz 时钟的情况下、时钟值将是388.71875 MHz、193.359375 MHz 和96.6796875 MHz。 在 ADC EVM 的该操作中、不使用 LMK、因为所有时钟都可以来自 ADC。

    那么、您能否确认要使用 ADC 的确切用例?

    回答您的问题"根据您的答案、我可以输入1GHz 和输出 、例如386.71875MHz (对于 JMODE 8 12b 66/64)

    为了我的理解,在分发模式,这是不可能的。"  这是正确的、它需要 lmk 具有小数分频器、这就是为什么在 ADC 板上我们会有多个不同的时钟选项来支持不同模式的原因。 然而、有一种解决方案您需要使用 LMK 而不是 ADC 触发引脚。FPGA 时钟频率实际上需要为187.5 MHz、而不是386.71875 MHz、如上所述。 鉴于此、我们需要找到1GHz (采样时钟)和187.5 MHz (参考时钟)的最低公共倍数、其结果是3000 MHz 或3GHz。 这意味着我们可以向 LMK 输入应用3GHz 音调、并使用 LMK 上的分频器获取正确的时钟频率。 例如、要生成1GHz 采样时钟、我们必须使用分频器值3、因为3000/3 = 1000。 对于参考时钟、我们必须使用分频器值16、即3000/16 = 187.5 MHz。 因此、正如您看到的、LMK 仍然可以生成仅给出一个输入音调的所有时钟。

    此致!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    感谢您的澄清。

    Giora