This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0501-100:可以使用四分之一周期正弦锥形数字电位器吗?

Guru**** 2458510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1392837/tpl0501-100-can-we-have-a-quarter-cycle-sine-taper-digital-pot

器件型号:TPL0501-100

工具与软件:

我也在 MSP432论坛上发布了这个问题(拼写错误的 TSP、抱歉)。  我以前没有在这里归档、因为 TPL0501允许的唯一"音频"论坛选择是该器件的"数据转换器论坛"。  我想直接听一听从事数字电位器工作的 TI 产品工程师关于不同应用的说法。  

如果你有两个独立的信号、在 x 轴上放一个在+1、在 y 轴上放另一个在+1、那么在我看来、最佳混合平衡曲线是(+、+)象限中的四分之一圈。  我错了吗?  如果您将其中一个信号扩展到其轴上的-1并将其称为 A 和 B、那么半个圆会覆盖从 A 到 A+B 到 B 到 A-B 再到-B 的范围  如果人耳听不到简单的相位反转、则这涵盖了所有相位组合、仅将 B 和-B 作为重复的时间标度。  我一直在申请和获得电子吉他电路专利,以这种方式处理嗡嗡声拾音信号,包括匹配的单线圈拾音组合。  三个匹配的单线圈拾音器可为您提供6个不同的降压电路和6个非降压电路-而普通的5路开关具有2个标称降压输出。  

但是、如果您将匹配的单线圈拾音对中的卷降信号线性混合、您不仅可以获得所有可能的机械切换电路组合、还可以获得它们之间所有的连续音频变化。  我有一本2020年的 Springer-Nature 教科书、内容涉及的主题是(销量不多)、传感器电路和用于严格仪器的开关、其中涵盖了基础知识。  

请查看图 17在美国专利10,380,986;图 16 in 10,810,986;Figs. 110,87,731中的10、11和21; 图 53 in 12,020,674;and Figs. US2023/0013236 A1中的18、26、30和31。 我一直在 为 TI 微功耗运算放大器以及 TSP430和432微控制器设计这些电路、依靠 AA 电池可以运行100多小时。 我可以看到、使用具有四分之一周期正弦锥形的微功耗数字电位计的大位置可用于 降压对串信号的线性混合。  我认为 这两个组合也会使一个良好的混合平衡锅。  

我考虑了更多专利。  但我仅限于申请和起诉专利。 我没有任何其他资源。 加上年龄和 药物已经删除了我的软件技能。 我需要合作伙伴。

是否被咬?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、您好!

    我不是100%遵循您正在考虑的设计-您是否有可以分享的原理图片段? 是否有关于 TPL 产品系列的特性愿望清单? 我们为许多工业、医疗和个人电子产品应用创建了这些 DPOT、因此通常可以使它们非常简单、以便更加普遍。  我无法从您描述的专利中找到准确的图像。

    关于专利、我深受感动:)我们只限于客户支持活动、因为 TI 通常不希望限制我们的客户或潜在客户使用我们的器件。  我们的参考设计是开放式的、我们希望并希望这些参考设计都能被复制或用作设计的起点。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    感谢您的答复。  您可以在 patents.google.com 上找到包含图像的专利和应用的良好副本。  我写他们像工程杂志论文与大量的图像。  我也有大多数授予的专利在: 点击这里. 我希望这能起作用。  如果没有、请访问 tulsasoundguitars.com、然后单击"最近帖子"下的"美国专利的新页面"。  另请尝试: https://patents.google.com/patent/US20230013236A1/。 我写了三年前,最近重写了很多,替换规格和索赔,但你可以得到的想法。  

    这里有一个:  另一个:  

    P1Cos 具有中心抽头输入。  吉他拾 音线圈(A、B 等)上的加号显示相同的外部相位、干扰嗡嗡声信号、这会在差分放大器中消除消减。  使用机械电位计或数字电位计可以做到这一点、但如果锥面是半周期(正弦)或分段(余弦)正弦波、则效果更好。  有点像不完美的 f(x)和 g(x)在图 19:

      RadErr 是与极矢量长度1的差值。  RotErr 是 x 与半圆上理想极向量的平移角度之间的差值。  这并不是我最好的算法、只是应用中的一个可用图。  

    我在图中不使用圆周率或角度、而是将曲线转换为锅锥空间。  如果数字电位计是线性的、则我申请的 数字算法仅使用数学处理单元中的范围比较、加、减和乘法来获取正弦波。  没有余弦、没有正弦、没有平方根或除法。  它可以在 TI MSP430或432 u 控制器上运行。  

    对于混合平衡双串电位器、请查看 Bourns Pro 音频 PDB182-GTRB 的曲线。  现在将这些交叉曲线想象成两个四分之一周期正弦曲线、我认为这会将组合信号的极向量保持在2空间中的四分之一圈上。  这是一个很好的一般应用程序,我刚刚公开披露,现在不能在专利申请.  这就是全部内容。  如果您制作它们、我可以将其合并到上图中。  也就是说、如果我获得了资源。  

     这有什么用吗?  T.I.想制作一些先进的电吉他吗?  我拥有需要许可的专利。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、您好!  

    感谢您的详细解释。 我还不清楚您向我们提出的问题。 我们无法帮助您为此应用开发 MSP430算法。 您是否对 TPL 有任何具体问题? 这几乎就是我们能为您提供的支持。  

    此致!

    Katlynne Jones