工具与软件:
我也在 MSP432论坛上发布了这个问题(拼写错误的 TSP、抱歉)。 我以前没有在这里归档、因为 TPL0501允许的唯一"音频"论坛选择是该器件的"数据转换器论坛"。 我想直接听一听从事数字电位器工作的 TI 产品工程师关于不同应用的说法。
如果你有两个独立的信号、在 x 轴上放一个在+1、在 y 轴上放另一个在+1、那么在我看来、最佳混合平衡曲线是(+、+)象限中的四分之一圈。 我错了吗? 如果您将其中一个信号扩展到其轴上的-1并将其称为 A 和 B、那么半个圆会覆盖从 A 到 A+B 到 B 到 A-B 再到-B 的范围 如果人耳听不到简单的相位反转、则这涵盖了所有相位组合、仅将 B 和-B 作为重复的时间标度。 我一直在申请和获得电子吉他电路专利,以这种方式处理嗡嗡声拾音信号,包括匹配的单线圈拾音组合。 三个匹配的单线圈拾音器可为您提供6个不同的降压电路和6个非降压电路-而普通的5路开关具有2个标称降压输出。
但是、如果您将匹配的单线圈拾音对中的卷降信号线性混合、您不仅可以获得所有可能的机械切换电路组合、还可以获得它们之间所有的连续音频变化。 我有一本2020年的 Springer-Nature 教科书、内容涉及的主题是(销量不多)、传感器电路和用于严格仪器的开关、其中涵盖了基础知识。
请查看图 17在美国专利10,380,986;图 16 in 10,810,986;Figs. 110,87,731中的10、11和21; 图 53 in 12,020,674;and Figs. US2023/0013236 A1中的18、26、30和31。 我一直在 为 TI 微功耗运算放大器以及 TSP430和432微控制器设计这些电路、依靠 AA 电池可以运行100多小时。 我可以看到、使用具有四分之一周期正弦锥形的微功耗数字电位计的大位置可用于 降压对串信号的线性混合。 我认为 这两个组合也会使一个良好的混合平衡锅。
我考虑了更多专利。 但我仅限于申请和起诉专利。 我没有任何其他资源。 加上年龄和 药物已经删除了我的软件技能。 我需要合作伙伴。
是否被咬?
另一个: 
RadErr 是与极矢量长度1的差值。 RotErr 是 x 与半圆上理想极向量的平移角度之间的差值。 这并不是我最好的算法、只是应用中的一个可用图。
这有什么用吗? T.I.想制作一些先进的电吉他吗? 我拥有需要许可的专利。