This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681:DEVICE_ID_REG 寄存器默认值

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1394668/ads8681-device_id_reg-register-default-value

器件型号:ADS8681

工具与软件:

您好、我正在从 ADS8681读取寄存器值。  我得到的值 DEVICE_ID_REG 寄存器(地址= 0x0) 0x10。  我认为它的默认值是0。 为什么会这样?  数据表是否过时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、您好!

    从我最后可以看到、DEVICE_ADDR 字段的默认值仍为0x00。  您能否将 SPI 控制线的屏幕截图共享到 ADS8681?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我将仅读取位[7-0]、该位应为0。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好-不过仍然是相同的响应。  您是否正在发送32位命令并且仅读取最后8位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论我是从读取8位还是16位 DEVICE_ID_REG 寄存器(地址= 00h) 时、为 bits[15:0]返回的值仍为0x10、 而不是0x0。

    今天、我已经确认我的 SPI 写入/读取函数都可以正常工作。  我通过将0xb 写入来验证  RANGE_SEL_REG 寄存器(14h) 并且能够读回0xb。  

    ADS8681数据表是否过时?  
    ADS868x 具有可编程双极输入范围的16位、高速、单电源 SAR ADC 数据采集系统数据表(修订版 E)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、您好!

    我在查看 ADS8681EVM 上的 DEVICE_ID 寄存器、我看到的是与您相同的情况。  我来咨询设计团队、看看他们对默认状态的看法。  是否实际使用了菊花链模式?  您是否能够写入寄存器并设置不同的 ID 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    定制电路板上只有一个 ADS8681。  进行写入  RANGE_SEL_REG 寄存器(14h) .  我不 想写入 DEVICE_ID 寄存器。  您认为、您的数据表是不正确的?  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以肯定。  需要向设计团队进行验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、您好!

    我看到您有一个新查询、并记住我们尚未完成此查询。  我最近了解到默认的 DEVICE_ID REG 值与您描述的0x0010_0000相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认、Tom。