请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC60704 工具与软件:
Dears、
我们有 AMC60704的 INL 和增益误差规格、 客户想知道如何测量误差?
特定单个器件的 INL 和增益误差稳定误差是 针对特定单个器件的(例如、我们将输出设置为-2V、然后获得稳定的输出@-1.98V、所有器件的容差都在索赔的范围内)还是针对特定单个器件的随机误差(例如、我们将输出设置为-2V、但每次输出都将随机波动、比如-1.98V、然后是-1.99v... 、同时仍在所声称的错误范围内)? 客户如何测试和确认错误?