This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC60704:如何测量 INL 放大器;增益误差?

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC60704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1397008/amc60704-how-to-measure-inl-gain-errors

器件型号:AMC60704

工具与软件:

Dears、

我们有  AMC60704的 INL 和增益误差规格、 客户想知道如何测量误差?  

  特定单个器件的 INL 和增益误差稳定误差是  针对特定单个器件的(例如、我们将输出设置为-2V、然后获得稳定的输出@-1.98V、所有器件的容差都在索赔的范围内)还是针对特定单个器件的随机误差(例如、我们将输出设置为-2V、但每次输出都将随机波动、比如-1.98V、然后是-1.99v... 、同时仍在所声称的错误范围内)? 客户如何测试和确认错误?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    增益误差和 INL 对于特定器件是稳定的。 因此、如果客户测量了特定的 INL 或增益误差、则该误差在每次下电上电时都保持不变。 数据表中显示了增益误差的温度漂移规格。  

    下面是我们的验证工程师如何表征 INL 和增益误差的总结:

    对于 AMC60704、我们使用数据表中指定的以下端点:

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jones:

    非常感谢!