器件型号:DAC81408EVM
工具与软件:
大家好、团队成员:
根据 OUT 要求、我们需要从单个 DAC 通道生成-10V 至+10V 的输出。 可以这样做吗?
如果是、请告知我们相同的配置设置以及 FSR 和代码值
感谢您的支持!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:DAC81408EVM
工具与软件:
大家好、团队成员:
根据 OUT 要求、我们需要从单个 DAC 通道生成-10V 至+10V 的输出。 可以这样做吗?
如果是、请告知我们相同的配置设置以及 FSR 和代码值
感谢您的支持!
你好、Ajit、
是的、可以配置 -10V 至+10V 范围内的单通道 DAC。
以下是用于 配置 DAC VOUT 通道的最小命令集:
a)在 SPICONFIG (0x03)中写入0x0A04 - 为 DAC81416器件上电
b) 在 GENCONFIG (0x04)中写入0x3F00 -使用 内部 基准
c)在 DACPWDN (0x09)中写入0x0000 -为单独的 DAC 通道上电
d) 针对-10V 至+10V 范围、在(0x0B)或(0x0C)的 DACnRANGE[0:3]中写入0b1010。 (详细信息在数据表中提供)
e)在 DACn_DATA 中写入0xC000 (n = 0x14至0x1B)- 将各个 DAC 通道输出配置为 5V (0x0000 >-10V、0x8000 > 0V 和0xFFFF >+10V)
谢谢!
Sanjay