This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81408EVM:是否可以在单端输出 DAC 通道上生成-10V 至+10V 的模拟电压

Guru**** 2538560 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC81416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1398380/dac81408evm-is-it-possible-to-generate-analog-voltage-for--10v-to-10v-on-single-ended-output-dac-channel

器件型号:DAC81408EVM

工具与软件:

大家好、团队成员:

根据 OUT 要求、我们需要从单个 DAC 通道生成-10V 至+10V 的输出。 可以这样做吗?

如果是、请告知我们相同的配置设置以及 FSR 和代码值

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ajit、
     
    是的、可以配置 -10V 至+10V 范围内的单通道 DAC。  
     

    以下是用于 配置 DAC VOUT 通道的最小命令集:  

    a)在 SPICONFIG (0x03)中写入0x0A04 - 为 DAC81416器件上电  

    b) 在 GENCONFIG (0x04)中写入0x3F00 -使用 内部 基准

    c)在  DACPWDN (0x09)中写入0x0000 -为单独的 DAC 通道上电

    d) 针对-10V 至+10V 范围、在(0x0B)或(0x0C)的 DACnRANGE[0:3]中写入0b1010。 (详细信息在数据表中提供)

    e)在  DACn_DATA 中写入0xC000 (n = 0x14至0x1B)- 将各个 DAC 通道输出配置为 5V (0x0000 >-10V、0x8000 > 0V 和0xFFFF >+10V)  


    谢谢!
    Sanjay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    如下面数据表快照中所示、这是否意味着每个 DAC 输出通道也可以生成双极电压

    那么、我可以从 DAC OUT0 引脚生成-10V 至+10V 吗? 与您提供的设置相关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ajit、
      
    是的、只要 输出电压和电源 VCC / VSS 符合要求、每个 DAC 通道都可以提供双极或单极输出并可独立配置。
     
    是、您将 从 DAC OUT0 引脚生成-10V 至+10V?使用已提供的设置、确保使用正确的寄存器地址并且 相应的 DAC 通道电压范围 已正确配置。    

     
    谢谢!
    Sanjay