This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5474-SP:ADS5474

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5474

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1399271/ads5474-sp-ads5474

器件型号:ADS5474-SP
Thread 中讨论的其他器件:ADS5474

工具与软件:

我想知道如何使用 DRY 来获取数据。

您能否提供与 DRY 相关的 FPGA RTL 代码?

现在、我将使用由 Microchip 制成的 RTG4。

此致

叶在兴

数据表内容为:

参考图1、DRY 相对于样本 N 数据输出转换的极性不确定
因为产生 DRY 信号的时钟分频器的启动逻辑电平未知(DRY 是 A.
CLK 的二分频)。 DRY 的上升沿或下降沿将与样本 N 和保持一致
当断电下电上电、开启或关断引脚下电上电时、DRY 引脚的极性可能会反转。 数据采集
建议从转换开始、而非 DRY 的极性、但这并不是必需的。 如果的同步
需要多个 ADS5474器件、可能需要使用一种形式的 CLKIN 信号而不是 DRY 信号
采集数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许 载兴

    DRY 只是相对于输出数据计时的输出数据时钟。 最好从 FPGA 锁存到 DRY、然后分别延迟该 DRY 或输出数据、以满足时序和捕获数据。

    不幸的是,我们没有任何 RLT 代码可以分享,这是由第三方供应商完成的,我们不再用于这些类型的开发。

    此致、

    Rob