This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10EVM:特定频率上的杂散

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10EVM, LMX1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1391849/dac39rf10evm-spurs-on-specific-frequencies

器件型号:DAC39RF10EVM
主题中讨论的其他器件: LMX1204

工具与软件:

尊敬的 TI:

  我将使用 DAC39RF10EVM 和 HSDC Pro 生成单音信号(DEM/抖动均启用)、采样率 Fs 为1GHz、输入频率 fin 范围为0至 Fs/2。

  但我在特定频率上发现了一些意外杂散、这些杂散通常在输出频谱中等间隔、例如当我设置 fin = 60MHz 和70MHz 时、输出频谱为:

  但是,当我设置其他输入频率(例如 fin = 110MHz、160MHz )时,没有这样的杂散:

  我想知道这些杂散的原因是什么、对如何解决这些杂散有什么建议吗? 我也 在论坛中找到了类似的问题、但没有指出杂散的来源: DAC38J84:杂散问题-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

  以下是我的 DAC39RF10EVM GUI 配置:

  

  谢谢,期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是将满量程数据馈送到 DAC 中? 最好减小1dbFS 或 DES2X 内插滤波器中可能出现一定的过饱和。 这些杂散非常低、只需很少量的增益即可 出现。

    HSDC Pro 有一个错误、该错误不能以数字方式退避它生成的数据。 如果您有方法生成 CW 音调、我建议使用1dbFS 回退。 我已经连接了一个标准化为1GSPS 并替换1dBFS 的60MHz 和70MHz CW 供您尝试。  e2e.ti.com/.../sine_5F00_60MHz_5F00_1GSPS_5F00_real_5F00_m1dbFS.csve2e.ti.com/.../sine_5F00_70MHz_5F00_1GSPS_5F00_real_5F00_m1dbFS.csv

    此致、  

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、这的确解决了我的问题、当我将输出模式更改为 NRZ 时、这些杂散也会消失。 除此之外、我还有一个关于杂散的问题。

    现在、我按照手动说明将采样率 fs 设置为10.24GHz、输出模式为 NRZ、输出频谱中有4个对称杂散、例如当 fin = 1GHz、1.1GHz 时、输出频谱为:

    杂散4和7、5和6与翅片对称、它们 与翅片的距离始终相同。 当 fin 变化时、杂散7的增量为1.90464GHz - 1.80224GHz = 0.1024GHz = FS/100。 一些文献指出杂散可能是由 fin/谐波和采样时钟的混合引起的、但我不知道它们是如何通过数学表达式生成的。 你对这些杂散的原因有什么想法吗? 以下是我的 GUI 配置:

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yewei、  

    我想知道这是否是通过电路板上的 LMX1204生成的。 该器件会生成 FPGA 时钟、并可将一些 可能出现在输出端的 DACCLK 杂散注入。  

    我将器件置于 DDS 模式(无需 FPGA)、并且完全看不到这些杂散。 您是否可以尝试复位 DAC 板(通过复位按钮)并加载此配置文件? 只需转到 GUI 中的"Console"并选择"Load File"。 这将对 DAC 进行编程、以在 DDS 模式下生成1G 正弦波(无需 FPGA 或 FPGA 时钟)。 如果我们可以确认杂散不存在、下一步将修改 DAC EVM 以使用外部参考时钟。  

    此致、  

    Matt


    e2e.ti.com/.../EVM_5F00_write_5F00_log.cfg