This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138-Q1:需要帮助以确定导致 ADC 内的内部 AVDD 短接至 GND 的故障源

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1398736/ads7138-q1-need-help-identifying-the-source-of-failure-to-cause-internal-avdd-short-to-gnd-within-adc

器件型号:ADS7138-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队:

我的团队正在使用该 ADC 处理一个项目、其中几个中断的方式会导致 AVDD (引脚7)永久短接至 GND (引脚9)。 我想知道什么样的外部条件会导致器件以这种方式发生故障?

在更多的背景下、这些 ADC 使用了几个月来通过游戏手柄为我们提供输出信息、在此期间、我们有多个 ADC 以上述相同的方式间歇性发生故障。 我们试图重现问题、但没有成功。 我们从 PCB 上移除该器件并使用万用表探测 IC 的引脚、确定短路位于 ADC 内部。

设置:AVDD 设置为5V、输入端带有10uF 和1uF 电容器、DVDD 设置为3.3V、输入端带有1uF 电容器、AINx 线路根据需要运行到游戏手柄、1uF 滤波电容器、未使用的 AINx 线路保持在 GND、SDA 和 SCL、通过4.7k Ω 上拉电阻连接到3.3V (在开漏配置 中)、decap 具有1uF 电容器、而在数据表中具有1uF 电容器 R1和 ADDR 8.3.5 (在数据表中)。

非常感谢您的帮助!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    感谢您的讲解。 通常、这些情况是由电气过载(EOS)引起的。 当然、EOS 本身可能由各种因素引起。  

    从您的描述来看、一切似乎都在规格范围内。 在器件的整个使用寿命期间、输入端和输入端的最大电压和电流是多少?

    您的设计中是否有任何部分可能违反以下数据表的绝对最大额定值?  

    除非我们拿到器件上、否则我们无法分析故障的确切原因、但如果您的设计、布局或环境中有任何异常情况导致出现这种情况、请随时分享。 到目前为止、我还没有 找到此器件发生此确切故障情况的记录、但我可以进一步调查这一点。 同时、您是否能够分享更详细的应用原理图?

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel:

    感谢您的详细答复。 我们看到进入器件的最大电压将为5V 、而且我们不会对输入引脚进行任何外部电流限制或测量。 从我能说的角度来看、我们的设置不会违反数据表的绝对最大额定值。

    这是我们用于该器件的设置原理图。 此设置是否有任何异常情况?

    这些故障是否可能是由装配过程中使用热风枪时的过热情况引起的? 如果磁通残留物在引脚之间造成短路、是否也有可能发生这种情况? 虽然由于我们多次发现此问题、这种情况似乎不太可能发生、但我们尝试通过模拟这些场景来重现问题、但没有成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    乍一看、根据数据表建议、一切似乎都很顺利。 使用热风枪直接加热时、该器件无疑会受到不利影响和老化。 下面是一个鱼骨图、描述了在给定应用环境中发生 EOS 的可能原因。

    此类器件故障很可能是由 EOS 引起的、但要达到特定的原因、 必须对电路板和测试环境进行详细的分析和测量。 如果在广泛的条件下跨多个器件发生这种情况、则使用的特定器件可能不会出现问题。  

    话虽如此、我认为首先要检查的是是否可靠地提供了模拟电源、以及是否可能发生任何瞬态电流情况。  

    此致、
    Joel