This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8167:从 ADC 读取值

Guru**** 2391235 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8167

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1398997/ads8167-reading-values-from-adc

器件型号:ADS8167

工具与软件:

您好、TI:

目前我们正在开发 ADS8167IRHBT。 您能否向我提供从所有8个通道读取数据的代码?

此 ADC 有什么驱动程序吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sridhar:

    感谢您的提问。 我们没有此器件的驱动程序代码。 但是、 以下是 同样使用 SPI 接口的其他8通道器件的示例代码。 虽然器件不相同、但代码可用作参考。

    参考 ADS8167数据表、我们有一些示例驱动器电路。 我们推荐 OPA320。  这是数据表中关于 最低失真和噪声性能信号链的屏幕截图:

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:  

    如果是这种情况,在修改了代码之后, 如何在设备树中定义,以及将代码放置在哪里正确地加载驱动程序?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PAWAN:

    这不是驱动程序、而是可与 MCU 等一起使用的示例代码、您将使用这些代码通过 SPI 与器件进行连接。

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以 我懂了。 但我们需要使用交叉编译的 C 代码来使用从 AM6254处理器 Linux 用户空间来读取 ADC 寄存器,因为我们有任何参考. Spidev_test 很小

    目前尚不清楚如何从 am62x 用户空间中读取与 Spidev_test 类似的 ADC 寄存器

    此致

    PAWAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PAWAN:

    我认为我们没有 这样的参考资料。

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、虽然我们没有任何此类示例代码、但 GitHub 上可能有一些适用于 Linux 的开源 TI ADC 代码、您可以查看这些代码。 表上登记、以便为您提供帮助。  

    此致、

    Samiha