This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08EVM:GUI 辅助 Y 标度不正确

Guru**** 2913180 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1400035/ads131m08evm-gui-secondary-y-scale-is-not-correct

器件型号:ADS131M08EVM

工具与软件:

我将使用 ADS131M08EVM 和软件、我将通道配置为使用直流测试电压信号。

当我进行捕获时、GUI 电压标度不能正确更新、它显示的总电压范围为0.154V 至0V。

我注意到测量值(和代码)更严格、越来越接近测试信号的预期~0.16V、我可以通过增益校准更接近该值。

一旦我切换 Y 刻度拟合参数、次轴会自行校正。

这只是软件的一个问题、可能需要更新环路以重新调整该次要 Y 标度。  

希望这对您有所帮助、

-奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 奥兰多!

    感谢您的重述、我将与软件团队沟通并进行修复。

    BR、

    戴尔