This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:如何使用 SYNC

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1400884/ads131m08-how-use-sync

器件型号:ADS131M08

工具与软件:

如何通过 SYNC 实现与 ADS131M08的4片式 ADC 同步? 如何通过 SYNC 实现 ADC 模式配置和同步信号?

?什么触发 DRDY μ s 当我没有清除 FIFO 时、DRDY 读取了乱码、但在清除 FIFO 后仍然可以正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hui Cao22、

    微控制器的一个 GPIO 信号可用作所有4个 ADS131M08器件的/SYNC/RESET 信号。 建议您查看 数据表 以了解详细信息。 您如何清除 ADC 上的 FIFO? 如果您在正确检索数据时遇到问题、请提供 SPI 接口(包括/DRDY 信号)的时序图、而且您的原理图也将有助于解决该问题。

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    另一个问题、我可以在其中找到 GLOBAL_CHOP_CFG 的寄存器地址

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hui Cao22、

    您可以从 CFG 寄存器顶部找到地址、如下所示、这是用于配置全局斩波模式的寄存器。

    Dale