请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS131M08 工具与软件:
如何通过 SYNC 实现与 ADS131M08的4片式 ADC 同步? 如何通过 SYNC 实现 ADC 模式配置和同步信号?
?什么触发 DRDY μ s 当我没有清除 FIFO 时、DRDY 读取了乱码、但在清除 FIFO 后仍然可以正常工作
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.