This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102QML-SP:提前转换结束

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1394376/adc128s102qml-sp-early-conversion-ending

器件型号:ADC128S102QML-SP

工具与软件:

您好、简单来说、我想在低分辨率模式下使用 ADC。

从数据表中我了解到、帧由 CS 分隔、但帧长度必须为16个时钟周期:

"串行帧在 CS 的下降沿启动、在 CS 的上升沿结束。 每个帧必须包含16个 SCLK 上升沿的整数倍。"

但从以下句子中看、对于控制寄存器而言、仅8个时钟周期就足够了:

"在每次转换期间、数据在 CS 下降后、通过 SCLK 前8个上升沿上的 DIN 引脚在时钟控制寄存器中。"

如果我不需要完整的 ADC 分辨率、可以使用 CS 提前结束转换吗?

也就是说、我可以像下面时序图中那样使用 ADC 吗? 在这里、我只使用8个时钟周期、因此我将使用4个输出位作为示例。 SDI 和 SCLK 具有高空闲状态。

例如、如果我的 SCLK 频率为800kHz、我使用4个通道、分辨率为8位(12个 SCLK 周期+ 1个 CS 周期)、这是否意味着我的转换频率 为61.538kHz、我的采样频率为每通道15.384kHz?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    对于延迟响应、我们深表歉意。 请告诉我、自您发布最初的帖子以来、您是否确定了任何新内容。

    ADC128S102QML-SP 不一定支持12位以下的分辨率。 在这种情况下、您将会截断转换的最低有效位、但理论上这是可行的。

    SDI 引脚会加载控制寄存器、以便在前8个 SCLK 上进行下一次转换。

    输入信号在前3个 SCLK 期间被采样。

    第一个转换位在 DOUT 上提供、从 SCLK 的第5个上升沿开始。

    这些是不应被中断的时序关键点。 我想问一下、为什么要尝试使用该方法、而不是使器件保持在连续采样模式? 是否需要分辨率更低、成本更低、航天级的 ADC?

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、感谢您回复我。

    这种方法对于在逻辑侧应用一些优化至关重要。 我还没有在实际的硬件上试用它。

    是的、具有相同通道数且具有较低分辨率/成本的航天级 ADC 可能会更好、因为它也存在起泡代码的问题(尽管它已经在逻辑器件中得到缓解)。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    明白了、感谢您提供的宝贵意见。 这将可能与该器件有关。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、
    Joel