This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416EVM:寻求有关安装 GUI (DAC81416EVM 软件)的支持

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC81416-08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1403078/dac81416evm-seeking-support-regarding-the-installation-of-gui-dac81416evm-software

器件型号:DAC81416EVM

工具与软件:

我已经下载并安装 GUI (DAC81416EVM 软件)。 但在打开 GUI 时、面临我在下面附上的这个问题。 此错误中显示正在下载 LabView 运行时引擎、已下载、但仍然收到相同的错误。 请解决此问题。 感谢您的考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinath:

    首先要确认的是、您使用的是 DAC81416EVM 还是 DAC81416-08EVM?

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin

    我们使用的  DAC81416EVM 如果需要任何其他软件、请了解如何使用软件执行测试   

    谢谢!

    Srinath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinath:

    您可以通过以下链接下载 LabVIEW Runtime Engine: LabVIEW Runtime Download - NI

    建议采用2022年第三季度。 它可以在我自己的笔记本电脑上工作。

    谢谢!
    Erin