请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC81416EVM
工具与软件:
我已经下载并安装 GUI (DAC81416EVM 软件)。 但在打开 GUI 时、面临我在下面附上的这个问题。 此错误中显示正在下载 LabView 运行时引擎、已下载、但仍然收到相同的错误。 请解决此问题。 感谢您的考虑。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:DAC81416EVM
工具与软件:
我已经下载并安装 GUI (DAC81416EVM 软件)。 但在打开 GUI 时、面临我在下面附上的这个问题。 此错误中显示正在下载 LabView 运行时引擎、已下载、但仍然收到相同的错误。 请解决此问题。 感谢您的考虑。

尊敬的 Srinath:
您可以通过以下链接下载 LabVIEW Runtime Engine: LabVIEW Runtime Download - NI
建议采用2022年第三季度。 它可以在我自己的笔记本电脑上工作。
谢谢!
Erin