This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3662:上电

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3662EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1400264/adc3662-power-up

器件型号:ADC3662

工具与软件:

您好!

数据表规定、REFBUF 引脚应向 AVDD 延迟2ms:

在 ADC3662EVM 原理图中、REFBUF 引脚通过跳线直接连接到 AVDD:

所以,在我看来,没有包括延迟! 该延迟是否真的很必要、或者只是如果您使用内部电压基准呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    我正在为您寻找这种解决方案。 请给我几天时间回复。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    很抱歉耽误您的时间、感谢您指出这一点。

    我们计划将该表添加到下一版本的数据表中。

    我们在 EVM 上没有发现任何问题。

    此致、

    Rob

    REFBUF 电压

    ADC 模式

    上电时序

    提供反馈意见

    复位时序

    0 V/接地

    用于单端时钟、内部基准

    无需时序

     

    VDDA 上电后2ms

    悬空

    对于外部基准、请使用差分时钟

    无需时序

     

    VDDA 上电后2ms

    1.8V

    对于外部基准、请使用差分时钟

    与 VDDA 相同上电或连接到 VDDA

     

    VDDA 上电后2ms

    约为0.6V

    内部参考时钟为差分时钟

    在 VDDA 的同时上电

    即使它是在 VDDA 之前或 VDDA 之后的某个时间设置、也不会出现问题

    VDDA 上电后2ms

    确切值为1.2V

    外部基准、差分时钟、外部带隙

    与 VDDA 相同上电

    即使它在 VDDA 之前设置也不会出现问题;在 VDDA 之后对其上电不安全、因为它会使外部基准和内部基准短路

    VDDA 上电后2ms 或 REFBUF 引脚上电后2ms、以较晚者为准