This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:adc12dj3200

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1404378/adc12dj3200-adc12dj3200

器件型号:ADC12DJ3200

工具与软件:

您好!

使用 adc12dj3200时遇到问题。  ADC 设置为 JMODE 0、但 A 链路中的 DA1已损坏。 我曾尝试使用 ADC12DJ3200手册第119页提到的 JEXTRA_A 寄存器、在 B 链路使用 DA4到 DA7而不是 DA0到 DA3和 DB0到 DB3、但我接收到的 ADC 数据不是我想要的。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用 TI 的 ADC12DJ3200EVM 或您自己的电路板设计、请告知我们。

    请发送您要在 JMode0中使用其配置 ADC 的所有寄存器写入。

    这将使我们能够更快地为您提供帮助。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该 ADC 还具有多种测试图形模式、它可以输出这些模式、以帮助调试 JESD 链路。 您能否将 ADC 测试图形模式设置为传输层测试模式。 这可以通过将 JTEST 寄存器设置为值5来完成。 执行此操作后、请捕获数据、您看到的内容应该与数据表的表41中的内容相匹配。

    谢谢!

    Eric