Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, ADC12DJ3200EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC12DJ3200 工具与软件:
您好!
使用 adc12dj3200时遇到问题。 ADC 设置为 JMODE 0、但 A 链路中的 DA1已损坏。 我曾尝试使用 ADC12DJ3200手册第119页提到的 JEXTRA_A 寄存器、在 B 链路使用 DA4到 DA7而不是 DA0到 DA3和 DB0到 DB3、但我接收到的 ADC 数据不是我想要的。