Other Parts Discussed in Thread: ADS8341
工具与软件:
您好!
ADS8341EB 在上电后可能无法正常工作。 症状是 BUSY 保持低电平、无法执行 AD 转换。 这是市场上实际使用的产品中的故障。 特别是、即使使用相同的电路板和相同的组件、当 Ta 为50°C 或更高时、这种症状的发生率也会增加。
您过去对此有过任何经验吗? 电源斜升速度或输入端子处理是否会导致故障?
上电时的原理图和屏幕截图如下所示。


您能给我什么评论吗?
此致、
加藤
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS8341
工具与软件:
您好!
ADS8341EB 在上电后可能无法正常工作。 症状是 BUSY 保持低电平、无法执行 AD 转换。 这是市场上实际使用的产品中的故障。 特别是、即使使用相同的电路板和相同的组件、当 Ta 为50°C 或更高时、这种症状的发生率也会增加。
您过去对此有过任何经验吗? 电源斜升速度或输入端子处理是否会导致故障?
上电时的原理图和屏幕截图如下所示。


您能给我什么评论吗?
此致、
加藤
尊敬的 Tom-San:
我想确认如何在上电后将 ADS8341EB 设置为内部时钟模式。
根据 ADS8341EB 数据表第13页、我的理解是应该执行以下步骤(1)至(4)吗?
-内部时钟模式的设置过程-
(1)施加电源电压
(2)写入 PD1 = 1和 PD0 = 0以设置为内部时钟模式
(3)写入 PD1 = 0和 PD0 = 0以设置为断电模式
(4)写入 PD1 = 1和 PD0 = 0以恢复到内部时钟模式
目前、上述程序(2)未适用。 这是否是异常行为的原因?
如果内部时钟模式从(1)到(4)的设置过程正确、应该如何处理/CS 和 DCLK 信号?
-问题-
(a)在步骤(2)和步骤(3)之间是否有必要将/CS 设置为"高电平"? 或者是否有必要输入 DCLK?
(b)在步骤(3)和步骤(4)之间是否有必要将/CS 设置为"高电平"? 或者是否有必要输入 DCLK?

此致、
加藤