This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8341:上电后出现故障问题

Guru**** 2521300 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1398399/ads8341-malfunctioning-issue-after-power-on

器件型号:ADS8341

工具与软件:

您好!

ADS8341EB 在上电后可能无法正常工作。 症状是 BUSY 保持低电平、无法执行 AD 转换。 这是市场上实际使用的产品中的故障。 特别是、即使使用相同的电路板和相同的组件、当 Ta 为50°C 或更高时、这种症状的发生率也会增加。
您过去对此有过任何经验吗? 电源斜升速度或输入端子处理是否会导致故障?
上电时的原理图和屏幕截图如下所示。

您能给我什么评论吗?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kato:

    ADS8341没有出现这种行为。  您可以放大并捕获 SDI、SCLK、/CS 和繁忙线路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom-San:

    感谢您的及时回复。

    这周是日本的假期、所以下周我会再次与您联系。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom-San:

    我想确认如何在上电后将 ADS8341EB 设置为内部时钟模式。
    根据 ADS8341EB 数据表第13页、我的理解是应该执行以下步骤(1)至(4)吗?

    -内部时钟模式的设置过程-
    (1)施加电源电压
    (2)写入 PD1 = 1和 PD0 = 0以设置为内部时钟模式
    (3)写入 PD1 = 0和 PD0 = 0以设置为断电模式
    (4)写入 PD1 = 1和 PD0 = 0以恢复到内部时钟模式

    目前、上述程序(2)未适用。 这是否是异常行为的原因?
    如果内部时钟模式从(1)到(4)的设置过程正确、应该如何处理/CS 和 DCLK 信号?

    -问题-
    (a)在步骤(2)和步骤(3)之间是否有必要将/CS 设置为"高电平"? 或者是否有必要输入 DCLK?
    (b)在步骤(3)和步骤(4)之间是否有必要将/CS 设置为"高电平"? 或者是否有必要输入 DCLK?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kato:

    如果您计划使用内部时钟、则需要通过上面的(2)来启用该功能。  写入或读取 ADS8341时、始终需要 DCLK。  您无需在命令之间将/CS 切换为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom-San:

    感谢您提供的信息。

    解决开机后出现此故障问题。
    感谢您的合作。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kato-San:

    您能告诉我分辨率是多少吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom-San:

    即使 BUSY 在上电后保持低电平、也可以通过应用上述设置过程(1)至(4)成功执行 AD 转换。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom-San:

    加电后、无论 BUSY 状态如何、ADS8341EB 都可以正常工作、方法是按照以下初始设置过程操作。

    然而、即使/CS 为"高电平"、为什么在上电后 BUSY 保持"低电平"? 换句话说、为什么不在高阻抗繁忙呢? ADS8341EB 似乎无法正确初始化。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kato:

    ADS8341没有任何特定的上电复位状态、因此 BUSY 在上电时有时会保持低电平。  如果在您使用所需的命令初始化器件后未正确响应、那将引起担忧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom-San:

    感谢您的快速响应。

    如果我有任何其他问题、我会理解并联系您。

    此致、
    加藤