This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ1600EVM:ADC12QJ1600EVM

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, ADC12QJ1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1392985/adc12qj1600evm-adc12qj1600evm

器件型号:ADC12QJ1600EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828ADC12QJ1600

工具与软件:

您好!

请说明以下各项之间的区别:

ADC12QJxx00EVM -与 LMK 一起运行用于时钟源和 GUI 版本1.9.1。

 ADC12QJxx00EVM (激光雷达基准)-在具有内置50MHz 时钟源和 GUI 版本1.1/1.2的情况下运行。

 -当评估板2号选择1GHz 的采样频率和 JMODE8时,我们得到的 FPGA 参考时钟为193.359375Mhz。 (12.375GB/64)。 唯一的 选项是16、32、64)

-  通过 EVAL 板编号1选择1GHz 的采样频率和 JMODE8 ,我们将获得187.5Mhz 的 FPGA 参考时钟。 (12.375GB/66)。

为什么两块电路板有区别?

随附的电路板 GUI 图像。

此致、

Giora