主题中讨论的其他器件:LMK04828、 ADC12QJ1600
工具与软件:
您好!
请说明以下各项之间的区别:
ADC12QJxx00EVM -与 LMK 一起运行用于时钟源和 GUI 版本1.9.1。
ADC12QJxx00EVM (激光雷达基准)-在具有内置50MHz 时钟源和 GUI 版本1.1/1.2的情况下运行。
-当评估板2号选择1GHz 的采样频率和 JMODE8时,我们得到的 FPGA 参考时钟为193.359375Mhz。 (12.375GB/64)。 唯一的 选项是16、32、64)
- 通过 EVAL 板编号1选择1GHz 的采样频率和 JMODE8 ,我们将获得187.5Mhz 的 FPGA 参考时钟。 (12.375GB/66)。
为什么两块电路板有区别?
随附的电路板 GUI 图像。


此致、
Giora