This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80004EVM:使用 ESP8266节点电流控制 DAC8004 EVM

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1401508/dac80004evm-controlling-dac8004-evm-using-esp8266-nodemcu

器件型号:DAC80004EVM

工具与软件:

大家好、在 ESP8266中、我有 MISO MOSI CLK 和芯片选择。 我应如何将它们连接到 EVM 板中?
这是不一样的,所以我不知道到底在哪里连接它?

谢谢。
https://www.ti.com/lit/ug/slau689/slau689.pdf?ts = 1723873738368&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FDAC80004EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yefim:  

    信号位于 J2A 上。 我已经为您标注了这些信息:  

    还要确保在 EVM 和控制器之间共享接地信号。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我要执行下面显示的命令4、我的目标完全是查看通道0上的电压输出。
    需要如何连接 LDAC 和 CLR?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yefim:  

    CLR 是用于将 DAC 清零为0V 的下降沿信号。 在 EVM 上将该引脚保持在高电平。  

    LDAC 是一个低电平有效引脚、用于将输入移位寄存器中的值载入 DAC 值。 如果 希望输入寄存器和 DAC 输出寄存器透明、请将此引脚保持为低电平。

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、关于 SYNC(CS)引脚。 如图所示。
    没有跳线连接 JP4的两个引脚。

    此外、JP5引脚2也直接连接到 GND、如下图的蓝线所示。


    可以吗?
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yefim:  

    您的 CS (SYNC)连接良好。

    JP6是闭合时将 LDAC 连接至 GND 的跳线。 在您的图片中、它看起来是闭合的、因此您不需要蓝线。

    CLR 通过上拉电阻器连接到 VDD、因此只要 JP7断开、就会默认为高电平。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我想发送下面显示的命令4th 在下表 ,非常重要的时钟和数据关系.
    可以吗?
    00000011 00001111 11111111 11110000

    完整传输:

    部分




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yefim:  

    我认为数据格式没问题。 数据在上升沿更新、DAC 将在上升沿捕获数据。 我看到了 00000011 00001111 11111111 11110000命令。  

    我无法看到时间标度或同步信号。 因此、请确保满足以下时序要求:  

    您是否为 EVM 的 VDD 引脚提供外部电源?  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、我由 ESP8266板供电。 已按如下所示连接所有其余部分、并从 J1A 引脚8 (outputA)测量得出1.65恒定值

    尽管我发送了  

    Buf[3]= 0b11110000 # b7_B0
    Buf[2]= 0b0000111 # b15_B8
    Buf[1]= 0b00000000 # b23_B16
    buf[0]= 0b00000011 # b31_B24

    哪里会出现问题?

    谢谢。

    芯片选择:



    3.3V 连接:


    ESP8266电路板的 GND 连接:





    CLR:J2A 引脚19 3.3V


    LDAC 连接到 GND


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yefim:  

    您将基准引脚通过 JP2连接到5V 基准。 使用您的3.3V VDD 电源、我怀疑基准实际上会削波到3.3V。 POR 连接至 VDD (通过 JP3)、这意味着器件将复位至中标度。 1.65V 适合3.3V 基准电压。 我假设 SPI 通信无法正常工作。  

    您能否取下连接到 CLR 和 LDAC 的电线、以减少图片中的电线总数。 CLR 和 LDAC 已经通过这些电阻器/跳线连接到电路板自身的正确电压:

    之后、您可以发送一张图片并标记每根导线吗?  

    J2A 接头连接可能有问题。 确保注意引脚1标记在接头上的位置。 这对我来说很难看到你的屏幕截图,并不是所有的电线都有标签。 SCLK 和 MOSI/MISO 应如此处所示进行连接:

    此致!

    Katlynne Jones