This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ1600EVM:ADC12QJ1600

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1396519/adc12qj1600evm-adc12qj1600

器件型号:ADC12QJ1600EVM

工具与软件:

Eric、您好!

在回答时钟驱动器芯片的抖动问题后、

  ADC 时钟输入上允许的不会导致12.375Gbps 的串行器/解串器松动锁定的 CLK 抖动是多少?  

此致、

Giora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giora、

    采样时钟抖动必须非常高。

    串行器/解串器是否松动锁定? 这就是您提出问题的原因吗?

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!

    我们打算更改 EVM 上的振荡器- CVHD-950-50.000 -

    AX3PAF1-100.00 (来自 Abracon)、具有211fs (典型值) -均方根相位抖动(12kHz -20MHz BW ), Vdd=3.3V。

    可以吗?

    e2e.ti.com/.../AX3_2D00_1578477.pdf

    此致、

    Giora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!

    有任何评论?

    此致、

    Giora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giora、

    该 Abracon 器件的抖动是 Crystek 的4倍。

    在我说性能下降会是什么之前、了解以下内容确实是很好的。

    在 EVM 上、新的振荡器是否直接连接到 ADC? 或者它是否是时钟路径的这一部分。 有多种方法可以在 EVM 上实现时钟。 我不知道使用哪一个。

    其次、请告诉我将用于此应用的模拟输入频率范围。 这将帮助我了解使用此新振荡器时会出现多少 SNR 降级。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    在 EVM 上、振荡器直接连接到 ADC。

    2.在我们的板上、振荡器(LMK6DA10000ADLFR 或 CCPD-575X-20-100.000)连接到一个驱动器

      (8T39S11ANLGI)、将时钟信号分配到 x8 ADC 时钟输入。

    3.信号 BW 为100Mhz。

      SNR 降级将会是什么?12.375 Gbit/s 的锁定是否会出现问题

       (Jmode8、66/64bit、1GHz 采样)?

    e2e.ti.com/.../crystek_5F00_ccpd575x2080000_5F00_apr22_5F00_xonlink.pdf

    e2e.ti.com/.../REN_5F00_8T39S11A_5F00_DST_5F00_20230417.pdf

    e2e.ti.com/.../lmk6d.pdf

    此致、

    Giora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giora、

    您建议的振荡器和时钟路径不具备足够的抖动来"解锁"数字串行器/解锁通道、也不会产生任何问题。

    您要使用的振荡器只会降低 ADC 交流性能、特别是 SNR 与高频之间的关系。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、

    谢谢。

    Giora