This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S06:复位时是否设置 POR_Flag?

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS114S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1407660/ads114s06-is-the-por_flag-set-on-reset

器件型号:ADS114S06

工具与软件:

你好、员工

我对 ADS114S06IPBS 的 POR_Flag 有疑问。
发生上电复位时、它变为"1"、
但是、是通过 RESET 命令还是通过 RESET 终端设置为"1"吗?

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    是的、ADS114S06的 POR_Flag 将在任何类型的复位(上电复位、使用 RESETn 引脚进行硬件复位、或使用 RESET 命令进行软件复位)后设置为1b。
    在这种情况下、我应该为该状态标志选择不同的名称。

    此致、
    Joachim Wuerker