请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS114S06 工具与软件:
你好、员工
我对 ADS114S06IPBS 的 POR_Flag 有疑问。
发生上电复位时、它变为"1"、
但是、是通过 RESET 命令还是通过 RESET 终端设置为"1"吗?
此致
自助餐厅
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.