请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299EEGFE-PDK 主题中讨论的其他器件:ADS1299
工具与软件:
您好!
现在我将测试 ADS1299的内部方波测试功能。 在相应寄存器中写入我需要的值后、我成功读取了我写入的值。 但是、当我准备好从 ADS1299中读取数据时、问题就开始出现了。 我无法正确读取传输的方波数据、并且在读取我写入的寄存器的值时也出现问题。





我附上了我的代码的屏幕截图。 在我在 int main 函数中添加了 ads1299_read_channel1()之前、我可以正确地写入和读取所有寄存器、但当我添加这条指令时、整个逻辑开始变得混乱。 我想知道这是否是因为我的 ads1299_read_channel1()不正确? 还是其他问题?
此致、
Junzhe