This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:ADS1299EEGFE-PDK

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1407447/ads1299eegfe-pdk-ads1299eegfe-pdk

器件型号:ADS1299EEGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1299

工具与软件:

您好!

现在我将测试 ADS1299的内部方波测试功能。 在​​相应寄存器中写入我需要的值后、我成功读取了​​我写入的值。 但是、当我准备好从 ADS1299中读取数据时、问题就开始出现了。 我无法正确读取传输的方波数据、并且在读取​​我写入的寄存器的值时也出现问题。

我附上了我的代码的屏幕截图。 在我在 int main 函数中添加了 ads1299_read_channel1()之前、我可以正确地写入和读取所有寄存器、但当我添加这条指令时、整个逻辑开始变得混乱。 我想知道这是否是因为我的 ads1299_read_channel1()不正确? 还是其他问题?

此致、

Junzhe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junzhe:

    感谢您发帖以及您对使用我们的 ADS1299的兴趣。

    正如您在另一篇文章中提到的、由于对客户直接支持的需求增加、我们目前的带宽受限。

    我们将尽可能解决您的问题、但预计至少会延迟2-3周。  

    此致!

    Katelyn