This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258:ADS1258

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1407985/ads1258-ads1258

器件型号:ADS1258

工具与软件:

你(们)好

我们具有基于 ADS1258的设计

我们需要向 ADC 输入添加外部保护、以实现 Overload\Overvoltage Protection

按照数据表 P.41中的建议、将 BAT54SWTI 添加到 ADC 输入线路中

BAT54SWTI 规格:

该具有 V_Forward (~400mV)和反向 保护 ADC 输入端口的二极管如何工作?

我们在 ADC 输入中具有-4V 至4V 的输入信号  

BAT54SW 似乎不会让高于和低于 ±1000mV 的信号进入 ADC  

我们    是否应该使用2个~4.3V 的齐纳二极管(如 BZX84C4V3S-7-F)来实现过压保护?

数据表: https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds30108.pdf

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Meir、您好!

    建议的保护输入将 ADC 输入端的电压限制在低于 AVSS 和高于 AVDD 的二极管压降(约300mV)范围内。  如果您使用+/-2.5V 双极电源、则 ADC 输入上的最大电压会限制为+/-2.8V。

    ADS1258只能测量电源轨范围内的输入电压、使用双极性电源时最高可达+/-2.5V。  如果使用单个5V 电源(AVDD=5V、AVSS=0V)、则输入电压范围会限制在0V 至5V 之间。   

    在任一种情况下、如果您需要测量+/-4.096V 的单端输入电压、则需要将此信号电平降低到 ADC 输入的建议电压范围内。  数据表中的图67显示了如何在+/-10V 输入下实现此操作;您只需调整+/-4V 满量程输入的电阻值。

    您可以使用齐纳二极管、但这些二极管会泄漏更多电流并导致测量误差。  肖特基二极管非常有效地保护 ADC 输入、并且对测量精度的影响很小。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用