工具与软件:
你(们)好
我们具有基于 ADS1258的设计
我们需要向 ADC 输入添加外部保护、以实现 Overload\Overvoltage Protection
按照数据表 P.41中的建议、将 BAT54SWTI 添加到 ADC 输入线路中

BAT54SWTI 规格:


该具有 V_Forward (~400mV)和反向 保护 ADC 输入端口的二极管如何工作?
我们在 ADC 输入中具有-4V 至4V 的输入信号
BAT54SW 似乎不会让高于和低于 ±1000mV 的信号进入 ADC

我们 是否应该使用2个~4.3V 的齐纳二极管(如 BZX84C4V3S-7-F)来实现过压保护?

数据表: https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds30108.pdf
提前感谢