Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84
工具与软件:
我想咨询在最近的项目中使用 DAC38J84时遇到的问题
在 DAC38J84的手册中、您可以看到最大满量程电流为30mA。 DAC38J84软件中提供了一个粗略 DAC 寄存器、可用于对全量程电流进行微调
总共可以调整16个齿轮。
理论计算如下、满量程电流可调整为1.875mA~30mA 总共16个齿轮。 但是、手册(下面的屏幕截图)指出、满量程电流限制是从30mA 到10mA。 我想问的是、10mA 的满量程电流限制是指最低硬件配置
它是设置为10mA 还是包含用于硬件或软件配置的最低10mA? 因为上述粗略 DAC 的软件调整函数可以将满量程调整为1.875mA。 因此、是否可以通过粗略 DAC 寄存器将满量程电流调整为小于10mA?
谢谢你。

请参见图