This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:是否可以通过粗略 DAC 寄存器将满量程电流调整为小于10mA?

Guru**** 2554080 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1397192/dac38j84-can-the-fullscale-current-be-adjusted-to-less-than-10ma-through-the-coarse-dac-register

器件型号:DAC38J84

工具与软件:

我想咨询在最近的项目中使用 DAC38J84时遇到的问题
在 DAC38J84的手册中、您可以看到最大满量程电流为30mA。 DAC38J84软件中提供了一个粗略 DAC 寄存器、可用于对全量程电流进行微调
总共可以调整16个齿轮。
理论计算如下、满量程电流可调整为1.875mA~30mA 总共16个齿轮。 但是、手册(下面的屏幕截图)指出、满量程电流限制是从30mA 到10mA。 我想问的是、10mA 的满量程电流限制是指最低硬件配置
它是设置为10mA 还是包含用于硬件或软件配置的最低10mA? 因为上述粗略 DAC 的软件调整函数可以将满量程调整为1.875mA。 因此、是否可以通过粗略 DAC 寄存器将满量程电流调整为小于10mA?
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      请参见图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rannie、

    默认 EXDIO 和 RBIAS 将为您提供10mA 到30mA 的范围。 如果希望降至此范围以下、可以相应地调整 EXTIO 和 RBIAS。 但是、当您低于10mA 时、TI 无法保证性能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以通过除 Vextio 和 Rbias 之外的粗略 DAC 寄存器将满量程电流调整为小于10mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rannie、

    是的、您可以相应地设置粗略 DAC 范围以获取10mA

    Vref 默认为0.9V

    默认情况下、Rbias 为1920 Ω

    当 COARSE DAC = 1时、可以得到(COARSE_DAC+1)/16* DAC/1920*64 Vref = 3.75mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hsia:

    感谢您的答复。 您能否帮助说明哪些性能无法保证?

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rannie、

    我们无法确保精度(DNL/INL)和线性度(IMD3/5)超出规格。