This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD28:AFE58JD28 JESD 问题

Guru**** 2637275 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1406665/afe58jd28-afe58jd28-jesd-issue

器件型号:AFE58JD28

工具与软件:

大家好、团队成员:

我使用了 AFE58JD28芯片来验证 JESD。 当我使用测试模式发送 Lia 数据时、提供给我的填充数据不是累积数。 但选择测试模式以发送 K28.5时显示 BCBC、这是正常的。




如果我选择跳过 ILA、BC50H 也可以转让。 只是 ILA 的传输是非常奇怪和不规则的。



请提供建议。

此致、

Josel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     当我使用测试模式发送 ILA 数据时、提供给我的填充数据不是累积数字。 "那你打算怎么办?"

    您是否有任何波形或接收到的数据?  

    我理解的是 K28.5 (BCBC)传输正常,  使用 IDLE_MODE 寄存器的 BC50H 也运行正常。 只有问题在 ILA 序列上。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    是的、只有问题发生在 ILA 序列上

    数据是之前的形式、我将在附件中再次重新发送它、当我使用测试模式发送 ILA 序列(即寄存器74 15-13位写入011)时、我通过抓取数据获得随附的结果、ILA 在第一个帧中的数据混乱且不规则、并且我将检查表明此数据应该是累积数字的信息。



    当我设置为使用 IDLE_MODE 发送 BC50H 并禁用 ILA 传输时、可以正常传输 BC50H。


    此致、

    Josel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我读取 FPGA 寄存器、它显示它正在传输数据的阶段、但我正在使用测试模式发送 BC50、而两个通道上的数据不正确、我是否需要调整 LMK048的延迟?

    此致、

    Josel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ILA 序列与此类似。 将 SYNC 信号取消置位后将进入 CGS 阶段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    是的、我已经处于 ILA 阶段、并且 SYNC 信号已被拉高、ILA 第一个帧的填充数据不是累积的

    此致、

    Josel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是说你是什么意思通过 ILA 不是累积的?   

     我要检查一下指示这些数据应该是累积数字的信息。 -  您能否共享此文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JESD 204B 调试手册(__LW_AT__ti.com.cn)Page 本手册的11显示 ILA 的第一帧是从00开始的累计数字

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在器件和 FPGA 中正确配置了 JESD 的 LMFC?  我看到多个帖子,我不能遵循什么是问题的确切. 您可以总结一下、并将邮件发送至 ultrasound_rx-support@list.ti.com。