Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD28
工具与软件:
大家好、团队成员:
我使用了 AFE58JD28芯片来验证 JESD。 当我使用测试模式发送 Lia 数据时、提供给我的填充数据不是累积数。 但选择测试模式以发送 K28.5时显示 BCBC、这是正常的。 

如果我选择跳过 ILA、BC50H 也可以转让。 只是 ILA 的传输是非常奇怪和不规则的。 
请提供建议。
此致、
Josel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Sachin:
是的、只有问题发生在 ILA 序列上
数据是之前的形式、我将在附件中再次重新发送它、当我使用测试模式发送 ILA 序列(即寄存器74 15-13位写入011)时、我通过抓取数据获得随附的结果、ILA 在第一个帧中的数据混乱且不规则、并且我将检查表明此数据应该是累积数字的信息。 
当我设置为使用 IDLE_MODE 发送 BC50H 并禁用 ILA 传输时、可以正常传输 BC50H。
此致、
Josel
JESD 204B 调试手册(__LW_AT__ti.com.cn)Page
本手册的11显示 ILA 的第一帧是从00开始的累计数字
您好!
您是否在器件和 FPGA 中正确配置了 JESD 的 LMFC? 我看到多个帖子,我不能遵循什么是问题的确切. 您可以总结一下、并将邮件发送至 ultrasound_rx-support@list.ti.com。