Other Parts Discussed in Thread: TLA2528
工具与软件:
您好!
TLA2528数据表要求标准模式、快速模式和快速+模式的 I2C SCL 上升时间均小于120ns (最大值)。 对于 I2C 开漏信号而言、120ns 是相当困难的。
但是、I2C 标准模式定义了不同模式的限制:标准模式下<1000ns、快速模式下<300ns、只有快速+模式应该<120ns。
"TLA2528通过 I2C 进行通信- 兼容 接口..."
(1)它是否真的意味着 TLA2528在全部三种模式下只接受120ns (最大值)的 SCL 上升时间?
(2)我只找到了为 SCL 定义的 TR 和 TF (上升/下降时间)要求、而没有为 SDA 定义。 SDA 是否应遵循与 SCL 相同的时序要求?
(2) DS 中的所有 I2C 时序都是指 ViCLA (min)(70% Vdd)和387V (max)(30% Vdd)水平、与 I2C 标准相同、对吗?
谢谢!