This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2528:标准模式、快速模式和快速+模式的 I2C 时序要求

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLA2528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1409025/tla2528-i2c-timing-requirement-for-standard-fast-and-fast-mode-plus

器件型号:TLA2528

工具与软件:

您好!

TLA2528数据表要求标准模式、快速模式和快速+模式的 I2C SCL 上升时间均小于120ns (最大值)。 对于 I2C 开漏信号而言、120ns 是相当困难的。

但是、I2C 标准模式定义了不同模式的限制:标准模式下<1000ns、快速模式下<300ns、只有快速+模式应该<120ns。

"TLA2528通过 I2C 进行通信- 兼容 接口..."

(1)它是否真的意味着 TLA2528在全部三种模式下只接受120ns (最大值)的 SCL 上升时间?

(2)我只找到了为 SCL 定义的 TR 和 TF (上升/下降时间)要求、而没有为 SDA 定义。 SDA 是否应遵循与 SCL 相同的时序要求?

(2) DS 中的所有 I2C 时序都是指 ViCLA (min)(70% Vdd)和387V (max)(30% Vdd)水平、与 I2C 标准相同、对吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janne:

    您是对的、这是数据表中的一个误差。 该器件的规格将符合 I2C 标准时序。  对于标准模式和快速模式、我们的数据表缺少单独的列。 在下图中、顶部显示了 I2C 标准、底部显示了我们的数据表。 有关 上述所有问题、请参阅 I2C 标准。

    此致、
    Joel