Other Parts Discussed in Thread: ADS127L18
工具与软件:
各位专家、您好!
是否可以通过方框图了解我对 ADS127L18 ADC 实现的想法?
本质上、我们采用菊花链形式将2个 ADC 连接在一起、并通过 McBSP 与其中一个 ADC (我们称之为#1)进行连接。 但是、这是我要关注的部分:我们要在 SPI 模式下使用 McBSP 进行寄存器的初始配置、同时切换回正常的 McBSP 操作以读取数据。 由于 MDR 是唯一在这两种协议之间重叠的引脚、因此我们使用多路信号分离器在这两种模式之间切换。 我只担心的是数字端、所以模拟部分没显示出来。 您能否告诉我、您认为此设置是否可行、如果不可行、为什么? 很抱歉、如果照片不清楚、我很乐意回答您的任何问题。
谢谢!
迪伦