This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L18:检查方框图

Guru**** 2524520 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1410268/ads127l18-check-block-diagram

器件型号:ADS127L18

工具与软件:

各位专家、您好!  

是否可以通过方框图了解我对 ADS127L18 ADC 实现的想法?

本质上、我们采用菊花链形式将2个 ADC 连接在一起、并通过 McBSP 与其中一个 ADC (我们称之为#1)进行连接。 但是、这是我要关注的部分:我们要在 SPI 模式下使用 McBSP 进行寄存器的初始配置、同时切换回正常的 McBSP 操作以读取数据。 由于 MDR 是唯一在这两种协议之间重叠的引脚、因此我们使用多路信号分离器在这两种模式之间切换。 我只担心的是数字端、所以模拟部分没显示出来。 您能否告诉我、您认为此设置是否可行、如果不可行、为什么? 很抱歉、如果照片不清楚、我很乐意回答您的任何问题。  

谢谢!  

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dylan、

    设置应该可以正常工作、但#1的 SDO 应连接到#2的 SDI、以实现正确的 SPI 菊花链控制。  

    由于大多数处理器具有多个专用 SPI 端口、因此我建议为此使用一个专用 SPI 端口、而不是尝试对其中一个 McASP 输入进行多路复用。  SPI 仅用于读取和写入配置寄存器、不需要是高速接口。  实际上、如果没有可用的 SPI 端口、您可以使用处理器上的 GPIO 引脚进行位启动(软件 SPI)。  但是、如果您要添加外部交换机、您的方法 也适用。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用