This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:具有 EVM 的差模

Guru**** 2503635 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3482, DAC3484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1407855/dac3482-differential-mode-with-evm

器件型号:DAC3482
Thread 中讨论的其他器件: DAC3484

工具与软件:

大家好、团队成员:  

为了评估 DAC3482、我使用的是 EVM、但它只有单端输出、  

是否可以在差分模式下工作?  

1.请告知如何安装"DNI"电阻以便在差分模式下工作?

2.该评估板上未安装 J1、J4、J5、J8的连接器、我需要使用哪一个连接器?

3.我需要移除平衡-非平衡变压器吗? 哪一个?

4.请告知如何实施 LPF 的260MHz 截止值(需要什么值为 cap/ind )? TI 是否有用于此目的的滤波器仿真器设计工具?

5.如何在以下条件下测试 DAC 的功耗: Fsamp=1GHz 插值因子=2、NCO 和 PLL 关闭?

 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ohad:

    对于#1至3、您可以查看以下应用手册的第4部分、该部分将帮助您了解设置:

    https://www.ti.com/lit/ug/slua647a/slua647a.pdf

    电阻器网络也将取决于最终的负载阻抗。 因此、您需要考虑所考虑的负载信息

    对于#4、您可以找到参考 TINA 文件。 只要您指定滤波器的源和负载阻抗、任何类型的滤波器设计工具都可以帮助进行设计。

    e2e.ti.com/.../DAC348x_5F00_TRF3705.TSC

    对于#5、您将需要将串联电流表与电路板上的直流/直流电源和 LDO 连接、以便对 DAC 本身进行测量。 这非常涉及到电路板修改。 我建议您将客户参考数据表作为指南。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:  

    我在 评估板的 PCB 中进行了一些更改、以便在差分配置下工作:

    生成的信号仅定向到 J1和 J2。 如何配置 软件、以便也将信号发送到 J3和 J4?

     

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ohad:

    DAC3482仅提供2个通道(DAC3484的通道 B 和通道 C)。 从器件到封装引脚的其他通道未向外键合。