This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1286:ADS1286UL/2K5

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1401614/ads1286-ads1286ul-2k5

器件型号:ADS1286

工具与软件:

我们从 TI 商店购买了此器件、但发现顶部标记为  ADS、1286U   在您的数据表写入时丢失了一个字母"L"

您能帮助检查这种差异,为什么?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    我不确定发货时使用的是 ADS1286U 而不是 ADS1286UL。 您是否有收据或发货信息? 我可以尝试检查导致此问题的原因。

    根据我的理解、两种器件之间的主要区别是 INL 规格、我们在数据表的第3页重点介绍了该规格。

    请告诉我这是否解答了您的问题。

    此致、
    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     

    感谢您的回答,但事实是,您在标签上发运了正确的 MPN ; 请找到随附的图片

     

    只是标记不符合您的数据表规格,所以请帮助仔细检查这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,您能帮助快速确认吗?

    紧急情况,谢谢 很多  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    很抱歉耽误你的时间。 我们能够根据您上面发送的图片中的信息、确认即使标记不匹配、材料也是 ADS1286UL。 我们正在努力确认符号不正确的原因。 我们认为可能已经发出了 PCN (产品变更通知)、说明材料上的符号会发生变化。 在我们确定哪个 PCN 包含该信息后、我会将其发送给您。  

    此致、
    Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Josh

    一周过去了,你能给我们今天 PCN 吗?  拖延这么久,这将影响我们的生产计划

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    这是我们在其中概述该器件的顶部标记将被更改的 PCN:

     e2e.ti.com/.../ADS1286UL-PCN.pdf

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我检查了您的 PCN ,但我不清楚更改的信息,似乎不相关我的问题;  标记"ADS1286U "目前我们购买的类型不匹配您在数据表"ADS1286UL"中 的规格, 所以你可以帮助仔细检查它吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,您能帮助我们快速检查和答复这个问题吗,直到现在我们还没有得到解决 我们的问题;这种延迟将影响我们的短缺  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    在 PCN 中、新标记中删除了"邮政符号标记"。 这由 您发送的图片左侧的符号 B 表示。 在图片右侧、字母 B 被删除。 遗憾的是、PCN 中的图片没有很好地展示 POST 符号标记通常会放置在顶部标记处的位置。

    请告诉我这是否解答了您的问题。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     还没有,这里我想再次表达我们的麻烦;我们发现当前的 顶部标记是  ADS1286U,部分 ADS1286UL/2K5  你发运,然后我们检查您的数据表,发现它说顶部标记是 ADS1286U L  、不符合正文上的顶部标记:ADS1286U 、 缺少字母"L"

    你是否理解我们的真实问题现在清楚 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    是的、我理解您提出的问题。 根据我发送的 PCN、字母"L"已从器件的顶部删除。 如果您注意到、在图像左侧(带下划线)的 PCN 中有描述"邮政符号标记"的文本。 在数据表以及之前用于标记此标记的顶部迭代内容中、字母"L"表示此标记。 在 PCN 图的右侧、删除了"邮政符号标记"、这意味着从未来制造器件的顶部标记中删除了字母"L"。 虽然数据表未更新、但 PCN 说明 ADS1286UL/2k5中删除了字母"L"。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,现在很清楚;是的,我注意到我们 PCN 上的 B 行文本, 但不理解其含义,感谢您这么清楚地解释了细节