This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE78101:VREF 和放大器之间的关系;VOUT

Guru**** 2673895 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE78101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1409507/afe78101-relation-between-vref-vout

器件型号:AFE78101

工具与软件:

您好!  

我计划在我的器件中使用 AFE78101。 当我查看数据表时、发现 Vref = 1.25V、而输出电压高达2.5V。 通常、Vout 与 DAC 中的 Vref 相同。  

在本例中、Vref 和 Vout 之间的关系是什么? 我还应该考虑哪一个来计算分辨率

谢谢!

Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yogesh:

    此器件具有可选输出范围。 请参阅下面屏幕截图中的选项以及传递函数。  

    分辨率为14位。 步长为表7-2中选择的 FSR 除以2^14。 如果您选择0.3V 到2.5V 的输出范围、请确保在分辨率计算中使用2.2V 作为 FSR、因为最小输出电压为0.3V

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Katlynne:  

    感谢您的响应。 如果我希望在 PVDD>2.7V 且 DAC、_CFG 的情况下生成0.912V 的 Vout、 范围为0、那么上面的公式中 DAC_GAIN 的值是多少? 是否有可能生成它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yogesh、


    DAC_GAIN 是用于更改 DAC 满量程范围的比例因子。 通常、您可以将其保留为0x8000。

    替换为 DAC_CFG。 将范围设置为0、将 PVDD 设为2.7V 时、VOUT 范围将为0.3V 至2.5V。 然后、您可以计算秤上0.912V 所处的位置。 减去0.3V 的 VMIN 电压、该范围中的标度为0.612V、即2.2V。 要获得此电压、您可以使用以下公式:

    DAC_DATA/2^14 = 0.612/2.2

    DAC_DATA = 4558d = 11CEh


    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡志刚

    谢谢你的解释!