Other Parts Discussed in Thread: AFE78101
工具与软件:
您好!
我计划在我的器件中使用 AFE78101。 当我查看数据表时、发现 Vref = 1.25V、而输出电压高达2.5V。 通常、Vout 与 DAC 中的 Vref 相同。
在本例中、Vref 和 Vout 之间的关系是什么? 我还应该考虑哪一个来计算分辨率
谢谢!
Yogesh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Yogesh、
DAC_GAIN 是用于更改 DAC 满量程范围的比例因子。 通常、您可以将其保留为0x8000。
替换为 DAC_CFG。 将范围设置为0、将 PVDD 设为2.7V 时、VOUT 范围将为0.3V 至2.5V。 然后、您可以计算秤上0.912V 所处的位置。 减去0.3V 的 VMIN 电压、该范围中的标度为0.612V、即2.2V。 要获得此电压、您可以使用以下公式:
DAC_DATA/2^14 = 0.612/2.2
DAC_DATA = 4558d = 11CEh
Joseph Wu